您好、专家、
我想确认有关 B 侧端接的信息。
我的客户正在考虑使用 SN74CBTLV3257来切换4通道 UART 信号的"测试模式"和"生产模式"。
XB1:测试模式
XB2:生产模式
XB1 引脚在生产模式下是否可以终止开路(XA 引脚始终连接到 B2、S=高电平)
此外、您是否有简化版原理图(每个 FET 开关)图的更详细信息?
我的客户对下面的图表不太确定。
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我想确认有关 B 侧端接的信息。
我的客户正在考虑使用 SN74CBTLV3257来切换4通道 UART 信号的"测试模式"和"生产模式"。
XB1:测试模式
XB2:生产模式
XB1 引脚在生产模式下是否可以终止开路(XA 引脚始终连接到 B2、S=高电平)
此外、您是否有简化版原理图(每个 FET 开关)图的更详细信息?
我的客户对下面的图表不太确定。
谢谢
穆克
功能方框图中的每个"sw"框都是这样的开关:
未使用的 I/O 引脚可保持悬空;请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。
您好、Yusuke、
您能否详细介绍一下以下内容:
" 生产模式下 XB1引脚是否终止开路(XA 引脚始终连接到 B2、S=High)"
当 S =高电平 XB2将连接到 XA 时,XB1引脚在此状态下将有效地为高阻态。 任何未使用的信号引脚都应通过50欧姆电阻接地。 如果我对您的问题有误解、请告诉我、以便我可以帮助找到您的答案。
Clemens 所示的图显示了基本多路复用器通道、而您提供的开关则显示在标有"sw"的每个框中。 每个开关都使用传输门架构、这就是您对问题的附加信息。 该架构允许开关在信号范围内以低于正常 N-FET 开关的 Ron 传递模拟信号。 对于数字信号、它允许传递硬零和硬1、因为开关同时使用 N 和 P 型 MOSFET。
有关更多信息、请观看我们的 开关架构视频
最棒的
Parker Dodson
尊敬的 Dodson-San:
客户正在考虑如下所示、
测试模式:它们在 测试过程中使用 XB1通过 UART 信号对 MCU 进行软件更新。 XB1不会用于生产。
客户 将 S 引脚更改为低电平、然后 MCU 信号路径将更改为专用测试板。 如果测试完成、该板将断开连接。
因此、生产模式仅使用 XB2。 XB1引脚将断开。
客户希望 通过打开或上拉至 Vcc 来终止 XB2。
如前所述、 在这种情况下、是否应通过50欧姆电阻器将 XB2接地?
谢谢
穆克