This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:CSOFF 在温度范围内

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932612/tmux1104-csoff-over-temperature

器件型号:TMUX1104

您好!

°是否有关于(在25 μ F 时很好) CSOFF 电容随温度变化的信息?

谢谢!

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我们没有电容随温度变化的数据。

    但是、器件的寄生电容与温度没有很大关系。 电容摆幅将取决于输入电压、其中电容通常随输入电压减小一点。 但是、我们没有此数据表的最大规格的原因是、对于多路复用器、源极/漏极和导通电容(典型值)是您对 IC 本身的期望、 通过电容器甚至布局增加负载电容、多路复用器可能会"看到"其导通电容大于规格。  温度变化通常对器件的电容而言微不足道、但它确实会直接影响开关的导通电阻。

    此致、

    Parker Dodson