This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:IBIS 模型/S 参数

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1, TS5A3159-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932399/sn74lvc1g3157-q1-ibis-model-s-parameter

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A3159-Q1

我正在对 SPI 接口执行 SI 仿真、 SN74LVC1G3157-Q1是 SPI MISO 信号线的一部分、因此需要 SPDT 器件的模型(IBIS/S 参数)才能在 Hyperlynx 中执行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    遗憾的是、我们没有适用于 SN74LVC1G3157-Q1的 IBIS/S 参数模型。 由于这是一个较旧的器件、因此我们目前没有计划为此器件开发 IBIS 模型。  

    但是、我们可能有用于类似器件的 IBIS 模型。 您的系统规格是什么、您是否需要多路复用器的汽车认证(-Q1)?

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您可以分享类似器件的 IBIS 模型吗?  

    是的、我们需要 SPDT 器件的汽车认证(-Q1)。  

    我们使用 SPDT 器件在以24MHz 频率运行的 MISO 信号之间进行切换、并由 SPI CS 信号控制。

    此致、

    M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Amarnath:

    我们拥有的另一个类似器件是 TS5A3159-Q1 (产品页面)。  IBIS 模型位于此页面上。

    最棒的

    Parker Dodson