This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:与非活动端口相连的 MIPI 器件的状态

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/930974/ts5mp645-the-status-of-mipi-device-connecting-with-non-active-port

器件型号:TS5MP645

尊敬的支持团队:

在我们的用例中、连接到 TS5MP645的 MIPI 器件除断电模式外始终处于激活状态。
这意味着连接到 TS5MP645非活动端口的 MIPI 器件保持活动状态。
TS5MP645是否可接受此类用例?
如果您有任何疑问、请告诉我。

通常情况下、连接的两个器件 TS5MP645都保持有效吗? 或者、非使用的器件断电是否更为常见?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    如果我的理解是正确的、那么您将运行两个 MIPI 器件(器件 A 和器件 B)、并使用 TS5MP645在这两个器件之间切换。 选择 Device A (设备 A)后、您需要为其供电、Device B (设备 B)将关闭。 选择 Device B (设备 B)后、您将打开它、Device A (设备 A)将断电。

    当 TS5MP645未选择通道时、该通道处于高阻态。 因此、从 TS5MP645可将所连接的器件也关闭。 唯一的问题是泄漏、以及连接的 MIPI 器件在断电时是否可以处理泄漏。 器件的最大关断状态泄漏电流为0.5uA。

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami-San

    感谢您的支持。
    我可以清楚地理解您的提及。
    我想再问一件事。
    请检查随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TS5MP645-use-case-_2800_2020-08-13_2900_.pptx

    我们的用例是随附文件中的案例1。 无论 TS5MP645中的选择端口如何、两个 MIPI 器件始终处于通电状态。
    通常情况下、这种情况是否是1种常见情况?
    还是其他情况2更常见?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我会说什么是"通用用例"、但两种应用在 TS5MP645端都可以正常工作。


    这取决于功耗以及器件在断电时可消耗的电流。 TS5MP645具有+/- 0.5uA 的关断泄漏电流。 如果 MIPI 器件可以处理此问题、并且您不会经常切换 MIPI 器件、并且有适当的电源定序方法(能够独立打开和关闭 MIPI 器件) 从功耗的角度而言、仅关闭未使用的器件的电源直至需要使用该器件、这将是有益的。 否则、您也可以将其保持打开。

    更安全的方法是让它们保持开启状态、但根据您的方法、您可以灵活地执行这两种方法、并且可以关闭未使用的器件。

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami-San

    感谢您的大力支持。
    我明白了。

    此致、
    Takahashi Hirokazu