This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:封装上的 TS5A3157DCKR 引脚1标记

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/931457/ts5a3157-ts5a3157dckr-pin-1-marking-on-package

器件型号:TS5A3157

大家好、团队、

对于我们的 EMS (和我们)、并不是100%清楚如何为引脚1标记封装。

在数据表中、如果站点25上的卷带信息中的引脚1、这只是一个提示。 无标记说明。

在实际器件上、IC 一侧有一条线、一侧有一个点。

在图片上、您可以看到它。 右侧是较小的 IC。

引脚1是什么?

此致、Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1标记是线。 在任何情况下、当文本竖直时、引脚1位于左下方。

    引脚1位于图片的右上方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    该器件的顶部符号是器件最右侧的行。 然后、当芯片处于此方向时、从左上角开始、引脚1的位置将如数据表中所示。  

    希望这对您有所帮助!
    Rami Mooti