This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:散热焊盘连接-双电源

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/930154/mux36d08-thermal-pad-connection---dual-supply

器件型号:MUX36D08

对于 MUX36S08IRSNR 和 MUX36S08IRSNR,如果使用双电源(正负电源)进行植入,最好将 QFN 封装的散热暴露焊盘连接到 GND 引脚连接到 VSS 的负电源电压  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您连接它、它必须为负电压 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但哪一个更好的 GND 或 VSS?

    目前、我们已将外露焊盘连接到 GND!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该焊盘连接到 VSS。 将其连接到 GND 会将 VSS 短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 n ü replyץ

    这是一个非常重要的信息-也许这会记录在数据表中吗?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shmuel、

    是的、如果您选择连接、请将其连接到负电压 VSS 是双电源应用。 在双电源中没有 GND 选项、因为 Clemens 提到这会将 VSS 短接至 GND。

    感谢您关注这一点。

    Rami