This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:是否可以使未使用的通道引脚保持悬空?

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/930149/mux36s16-can-we-leave-the-unused-channel-pins-floating

器件型号:MUX36S16

在 MUX36S16IRSNR 上-我已将未使用的输入引脚 S7 - S16保持未连接状态。 我假设这是正常的。

将它们连接到 GND 是否有任何优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是可以的。 请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、

    TI 高精度实验室提供 了有关这一点的视频。  
    将它们连接到 GND 的一个优势是减少拾取杂散静电信号并吸收更多能量到芯片中的可能性、而这是不必要的。 未连接时、这些引脚充当天线、但不会有释放插入信号的路径。 这也为串扰提供了一条通往未使用信号路径的路径。 这也取决于频率。 MUX36S16的带宽不是很高、因此我认为可以将其保持悬空。 在 高速应用中、将未使用的引脚连接起来会更加重要、在这种情况下、通常使用50欧姆电阻将这些未使用的信号连接到 GND。  

    谢谢、
    Rami Mooti