This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:采用 SN74CB3Q3253的 P2P 解决方案、但可以更改拉电流能力

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, SN74HC153, SN74HC139, SN74AHC125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/929432/sn74cb3q3253-p2p-solution-with-sn74cb3q3253-but-can-change-source-current-ability

器件型号:SN74CB3Q3253
主题中讨论的其他器件: SN74HC153SN74HC139SN74AHC125

大家好、

我的客户 现在正在使用 SN74CB3Q3253、   我们是否有与 SN74CB3Q3253搭配的 P2P 解决      方案、但可以更改源电流能力(类似于缓冲器)、在我看来、这是不合理的。 你有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类无源开关是双向的。 如果您希望将 B 引脚用作输入、将 A 引脚用作输出、那么您可以使用 SN74HC153等数字多路复用器;其引脚分配与 SN74CB3Q3253的引脚分配完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们所有的模拟开关都是无源的、这意味着它们不会拉/灌电流、它们只允许电流通过器件。  

    如 Clemens 所述、SN74HC153是 P2P 和数字多路复用器。 这意味着它是单向的、并且根据输出状态充当电流源或灌电流。  

    您的客户是否在寻找类似的产品?

    如果可能、您能否分享他们希望通过该部件实现的目标?

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们已   根据您的建议将 SN74HC153推广给客户。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们已经与客户进行了检查、他们需要器件1输入4输出、但 SN74HC153是4输入1输出。 我们是否 有更多建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 设备。

    SN74HC139等数字多路信号分离器可将所选输出驱动为低电平、而其他三个输出驱动为高电平。

    如果未选择的输出必须为高阻态、则可以使用 SN74AHC125等三态缓冲器。