This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1247:TMUX1219、TMUX1237、TMUX1247的比较表

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237, TMUX1219, TMUX1247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/929725/tmux1247-comparison-table-of-tmux1219-tmux1237-tmux1247

器件型号:TMUX1247
主题中讨论的其他器件:TMUX1237TMUX1219

您好、支持团队、

您能否提供 TMUX1219、TMUX1237和 TMUX1247的比较表? 每个器件的区别是什么?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    请参阅下面的快速规格比较表(所有单个值都是 VDD = 5V 时的典型值)  

    这三个部分都是相似的、但都有很强的优势。  

    如果您不需要超过30mA 的电流通过开关、并且您正在寻找更低的泄漏选项、那么 TMUX1219会更好、这是最佳选择。

    TMUX1237可以处理更高的电流并传递最高频率的信号、其典型带宽为400MHz

    TMUX1247与1237类似、但带宽略低。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson