主题中讨论的其他器件:TS5A23159
在 TI 参数搜索中、多路复用器的一个选项是支持 I2C。 我想了解此选择所使用的标准。 我找不到任何说明为什么一个2:1多路复用器与另一个多路复用器应该或不应该支持 I2C 总线的内容。 例如、TI 多路复用 器 TS5A23159DGSR 我觉得应该正常工作、但当我通过支持 I2C 进行滤波时、它不会出现。 是否有人可以解释 TI 用于此滤波器的标准?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TI 参数搜索中、多路复用器的一个选项是支持 I2C。 我想了解此选择所使用的标准。 我找不到任何说明为什么一个2:1多路复用器与另一个多路复用器应该或不应该支持 I2C 总线的内容。 例如、TI 多路复用 器 TS5A23159DGSR 我觉得应该正常工作、但当我通过支持 I2C 进行滤波时、它不会出现。 是否有人可以解释 TI 用于此滤波器的标准?
您好、Jeremy、
正如 Clemens 所指出的、"支持 I2C 信号"是一个营销术语、我们尚未将其应用于所有器件。 实际上、Clemen 是正确的、只要通过开关运行 I2C 信号不会超出开关的电压和 bw、就不会出现问题。
我们专门有两个有关 I2C 和多路复用器的简短视频、供您参考:
和
2通道开关是 I2C 的最佳选择、因此可以同时切换两个信号。
如果您有任何疑问、请随时联系我们!
最棒的
Parker Dodson