This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:TI 多路复用器参数搜索参数-"支持 I2C"

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/929344/tmux154e-ti-mux-parametric-search-parameter---support-i2c

器件型号:TMUX154E
主题中讨论的其他器件:TS5A23159

在 TI 参数搜索中、多路复用器的一个选项是支持 I2C。  我想了解此选择所使用的标准。  我找不到任何说明为什么一个2:1多路复用器与另一个多路复用器应该或不应该支持 I2C 总线的内容。  例如、TI 多路复用 器 TS5A23159DGSR 我觉得应该正常工作、但当我通过支持 I2C 进行滤波时、它不会出现。  是否有人可以解释 TI 用于此滤波器的标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 信号没有什么特别之处。 任何支持所需电压范围的开关都可以处理 I²C Ω、因此标签"支持 I²C Ω"可应用于所有双通道开关。 (并且可以为 I²C Ω 使用较大开关的两个通道、也可以使用两个单通道开关、因此理论上、该标签可以应用于每个开关。)

    TS5A23159等旧器件似乎没有此标签;我猜在引入标签时没有查看数据库。

    忽略它。 只需搜索两个通道即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    正如 Clemens 所指出的、"支持 I2C 信号"是一个营销术语、我们尚未将其应用于所有器件。 实际上、Clemen 是正确的、只要通过开关运行 I2C 信号不会超出开关的电压和 bw、就不会出现问题。

    我们专门有两个有关 I2C 和多路复用器的简短视频、供您参考:

    如何为 I2C 特定应用选择合适的信号开关  

    常见用例

    2通道开关是 I2C 的最佳选择、因此可以同时切换两个信号。  

    如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson