This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:能否将 TS3L301用于 LVDS 2:1开关?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/929417/ts3l301-can-i-use-ts3l301-for-lvds-2-1-switch

器件型号:TS3L301

你(们)好,先生

目前、我想找到一个用于8 lans LVDS 信号的多路复用器开关、中有2组、1个输出。  

 TS3L301能做到吗?

BR

zhangtao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    为了阐明系统要求、您是否在谈论具有8个输入通道和4个输出通道?

    如果我了解应用程序正确、则此部件适用于应用程序。 LVDS 由恒定电流驱动、因此我认为您不必担心开关上的电压损耗、开关的带宽为900MHz、这对于 LVDS 来说足够了。  

    如果我对应用程序有误解、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson