This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX507:将8个 RS-485连接器连接到 RS-485晶体管

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E, MUX507, CD4097B, TMUX1308, SN74HC151, CD74HC238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/928723/mux507-connect-8-rs-485-connector-to-rs-485-transistor

器件型号:MUX507
主题中讨论的其他器件:SN65C1168ECD4097BTMUX1308SN74HC151CD74HC238

大家好、

 我的客户希望使用 MX507 + SN65C1168E 设计8个 RS485多路复用器。 是否可以使用 MUX507? 还是其他应用建议?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485总线的电压可能超出您自己的电源电压范围、并且可能会出现强 ESD 事件。 SN65C1168E 旨在处理此问题、但不能处理 MUX507。

    如果在可能发生这些问题的环境中使用 RS-485总线、则必须在 MUX507前面添加适当的保护电路。 或者、将多路复用器置于 MCU 和收发器之间(这需要八个收发器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

     是否有任何有关 MCU 和8 SN65C1168E 之间8通道多路复用器的建议? 使用3 TMUX1380或?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 信号不需要多路复用器。 CD4097B 是唯一比 MUX507便宜的双通道8:1多路复用器、其在5V 时具有糟糕的电气特性、因此您应该保留 MUX507或使用2×TMUX1308。

    (对于逻辑信号、您可以使用 CD74HC238等数字多路信号分离器和 SN74HC151等数字多路复用器、但它们不会更简单或更便宜。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    使用8  个 SN65C1168E、您只需要多路复用 R 信号。 根据上图、如果您使用公共 D 线、公共 DE 线、然后多路复用 R 信号、则会获得相同的最终结果。  

    为此、我建议 TMUX1308使用与 SN65C1168E 相同的 VCC。

    最棒的

    Parker Dodson