This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:Schematic 风险

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/928908/ts3a226ae-schematic_risk

器件型号:TS3A226AE

大家好、

 我们是否可以知道 TS3A226AEYFFR 的原理图是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    根据发送的原理图、TS3A226AEYFFR 的唯一应用似乎是 CTIA/OMTP 的自主音频耳机开关。

    根据数据表、VDD 应处于2.6V–4.7V 的电源范围内。

    GND、GNDA、GNDB 似乎连接正确。

    只要 VIH 和 VIL 规格符合您的电源电压、EN 引脚就应该良好。

    TIP、MICp、Sleeve 和 Ring 的电压电平必须符合建议的工作条件:

    我认为 C2的 DUT_HP_L 输入电压为5-18V。 只需确保它遵循 TIP 的 VIO 电压。 I/O 的 HS_MIC、HS_MIC_EN 和 HP_SENSE 也是如此。 相应地选择限流电阻器。

    如果电路中存在有问题的特定部分、请告诉我!

    谢谢、

    此致、

    Tyler