This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:最大通道电流

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS3A44159, TS5A3166, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/928262/tmux1574-max-channel-current

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3257TS3A44159TS5A3166

你(们)好  

我需要一个2:1 (SPDT)多路复用器来为我的应用切换 ISO7816信号。

基本上、我需要3个通道用于信号、1个通道用于电源。

最大功率约为25mA。

对于 Vcc 电源开关、使用[S1A S1B]以及    对于通信信号 RST、IO 和 CLK、使用[S2A S2B]、[S3A S3B]、[S4A S4B]是否安全?

还是最好选择 SN74CBTLV3257、因为记录的通道最大电流为128mA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该开关上的压降为64mA×Ω 5k Ω= 0.32V

    开关的导通电阻应尽可能小。 如果电压和频率匹配、请考虑 TS3A44159。 否则、请使用具有多个并联通道的较大器件供电、或使用 TS5A3166等更好的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    除非您在高温环境中运行、否则最大电流不应成为问题;最大电流额定值用于最大温度运行、但当温度未达到最大值时、通常会更高 如果您在更高的工作温度(<= 125C)下运行、我建议切换至 SN74CBTLV3257、这样就不会超出绝对最大电流。  

    如 Clemens 所示、您将会在信号上失去电压。 如果您以~2欧姆的 Ron 牵引25mA、则开关上的电压将损失50mV。 如果您将电流传递到的器件能够处理50mV 压降、则不会出现问题。  

    通过 TMUX1574馈送的器件的电源要求是什么?  

    最棒的

    Parker Dodson