This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:EVM?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: 16DYYPWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1196756/ts3a44159-evm

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:16DYYPWEVM

此器件是否有 EVM? 或 EVM 的类似器件?

Thx

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请问您使用的是哪种封装? 此器件没有 EVM、但您可以使用此 EVM。  16DYYPWEVM 是 SOT-23 THIN (DYY)和 TSSOP (PW)封装的测试板。 我们还有 一个引线式适配器 、可快速测试 TI 的5、8、10、16和24引脚引线式封装并进行试验电路板实验。  

    请告诉我这是否有帮助!

    谢谢!

    Alex