This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:LED 控制器

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74LV4052A, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1196831/tmux1574-led-controller

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052ATMUX1209

各位专家:

你好。

客户 使用微控制器来控制具有 SPI 接口的4个 LED 条控制器只有1个 SPI 接口、我想将同一接口与所有 LED 条连接起来、您能不能为相同的解决方案或合适的多路复用器 IC 提出建议?

客户正在寻找一款与 TMUX1574类似且支持双通道 SPI 控制的4通道 SPI 多路复用器芯片组。

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2×2通道4:1多路复用器、如 SN74LV4052A 或 TMUX1209。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我是否可以知道这是如何完成的?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过第一个多路复用器路由前两个通道、通过第二个多路复用器路由其他两个通道。 并联控制信号。