This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:上升和下降时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1196677/sn74lvc1g3157-q1-rise-and-fall-time

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

尊敬的

 

 该指数是否需要控制信号的斜率、或者是否需要传输信号 B 1/B 2和 A 的斜率、这两个信号在前面显示为?μ s 以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ Δt Δv 规范仅适用于数字输入、即控制输入 S。A/B 引脚是模拟开关、没有此类限制。