This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:A0引脚短路分析

Guru**** 2390180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1196933/tmux1108-analysis-of-a0-pin-short-circuit

器件型号:TMUX1108

您好 TI

客户使用此芯片、该芯片由5.3V 供电、地址引脚电平通常由3.3V 控制。 焊接了六个部件、其中一个部件在 A0和 GND 之间存在短路。 请帮助分析可能的原因、谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    您是否曾尝试使用 其他多路复用器代替遇到短路的多路复用器? 如果不同的多路复用器解决了该问题、那么我们可以查看特定的器件问题、尤其是在所有其他焊接器件工作正常的情况下。 似乎该器件可能由于潜在的过压事件而被炸、从而使 ESD 单元成为电芯并为我们提供短路事件。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex  

    其他信息:

    芯片初始上电没有问题。 使用过程中存在短路。

    A0引脚和 EN 引脚均短路。

    能否帮助我分析它是否是由引脚过压引起的? 输入和输出引脚没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADD:更换芯片后问题消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    感谢您提供这些附加信息。 由于更换芯片后问题消失、因此这表示发生过压事件、导致 A0和 GND 之间发生短路。 由于更换后问题消失、我将关闭此主题。 如果您继续遇到此特定器件的问题、请告诉我。  

    谢谢!

    Alex