This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:上升时间和下降时间技术规格检查

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1197024/sn74cbtlv3253-rising-time-and-falling-time-spec-check

器件型号:SN74CBTLV3253

您好!

您能否提供 S0 (引脚14)和 S1 (PIN2)引脚上升时间和下降时间规格? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们的数据表中未对此进行说明。 您在这里是否关注特定的上升时间和下降时间?

    输入引脚和输出使能引脚限制被指定为毫微秒范围内的时序参数、如下面 SN74CBTLV3253数据表部分所示:

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S0和 S1是数字输入。 Δv 有 Δt μ V/μ s 限值、还是施密特触发输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里、S0和 S1不是施密特触发输入。  Δt Δv 一个小的迟滞窗口、但可能存在一个小的 μ V/μ s 限制。 遗憾的是、它不适用于该器件。