This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T1G125-Q1:单位开关 SC-70-5 SMD 3.3V

Guru**** 1160080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74CBTLV1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1196220/sn74cb3t1g125-q1-single-bit-switch-sc-70-5-smd-3-3v

器件型号:SN74CB3T1G125-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07SN74CBTLV1G125

你(们)好

建议以下输出为开漏 IC SC70-5 SMD 3.3V
还是采用 OE#引脚 SC70-5 IC 的 single-bit 开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个无源开关;将其称为"开漏"毫无意义。 您是否需要开关或缓冲器(如 SN74LVC1G07)? 您要尝试解决的实际问题是什么?

    您是否需要 AEC-Q100认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    与 Clemens 的问题类似-您能否提供有关您的应用用途的更多详细信息? 这可以为我们提供更多信息以提供正确的器件。  

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    客户正在寻找具有以下 P2P 但不具有缓冲器的单个交换机、因为两侧可能同时拉低、当右侧想要拉低时、如果左侧为高电平、则不能下拉、如果没有 P2P、您也可以推荐使用。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    SPST (1:1开关)是否与 SN74CBTLV1G125相似? 这里有什么频率和用例?  
    上面还列出了该器件的汽车版本。

    谢谢、
    Rami