This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7213:制造时间前的中断

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1197488/tmux7213-meaning-of-break-before-make-time

器件型号:TMUX7213

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TMUX7213、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

TMUX7213具有制造时间前中断的规格。

您能不能理解该规格的含义。

BBM 通常用于 SPDT 等、我认为它表示输入控制信号后通道切换的时间。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1055546/faq-what-are-the-break-before-make-bbm-and-make-before-break-mbb-features-in-analogue-switches-multiplexers-and-how-are-they-different

TMUX7213是 SPST、在输入控制信号后定义了多长时间?

请告诉我们 先断后合延迟测量设置

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX7213具有相反的极性控制输入。 如果您将两个此类控制信号和相应的开关输出连接在一起、您就可以构建一个 SPDT 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    我知道 TMUX7213可以用于 SPDT 开关。

    在这种情况下、 是否可以在切换前使用绝对断开。

    例如、当 S1和 S2输入不同的信号并且 D1和 D2连接时、就会变成 SPDT、如您所述。

    当同一控制信号输入到 SEL1和 SEL2时、是否存在 S1和 S2短路的风险?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的 tBBM 值可保证使能比禁用慢、即 S1和 S2永远不会短接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    TMUX7213能够使用 BBM SPDT by D1和 D2短接、相同的控制信号输入 SEL1和 SEL2。

    此时、S1和 S2绝不会短接在一起。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一