This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257PWR 原理图

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1198686/sn74cbtlv3257-sn74cbtlv3257pwr-schematic

器件型号:SN74CBTLV3257

您好、支持团队

请帮助查看下表中的 SN74CBTLV3257PWR

U15和 U440

U11:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

BES 此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

     如果这是高频应用、我建议您在 U40上通过 端接电阻(通常为50欧姆电阻)将3A (pin9)和4A (pin12)接地、但4.7K 欧姆电阻器可以正常工作。  这是因为噪声可能耦合到未使用的输入端、并将串扰引入多路复用器、从而导致器件本身的其他输入和输出发生波动。

    此外、所有这些器件的逻辑输入 EN (引脚15)不需要端接电阻器、并且可以直接接地。

    查看此常见问题解答如何处理未使用的引脚:

    e2e.ti.com/.../faq-what-to-do-with-unused-pins-exposed-thermal-pads

    谢谢、此致、

    Kameron Hill