This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:BQ79616-Q1中的热敏电阻多路复用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1198409/tmux1574-thermistor-multiplexing-in-bq79616-q1

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1BQ79616

您好!

目前、我正在研发 BQ79616-Q1、我需要连接14个 NTC 热敏电阻、但仅提供8个 GPIO 引脚。 我想问 TMUX1574是否适合此应用、它不会违反 BQ79616芯片上的电源限制5V 5mA。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、  

     TMUx 1574对于此应用应该是可以接受的。 建议的电源电压范围为1.5V 至5.5V。  μA、其最大电源电流(IDD)为68 μ A、低于5mA 电源限制。

    谢谢、此致、

    Kameron