This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:原理图设计

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851, SN74HC4851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1200129/sn74hc4851-q1-schematic-design

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HC4851

大家好!

您能否 与客户分享 SN74HC4851_Q1原理图设计? 如果需要检查任何内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    很高兴能提供帮助! 请您在此  主题上为客户发布原理图、以便我看看、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有清楚地说明自己。 客户还没有设计原理图。 他们希望我们提供原理图设计。 我们是否有一些设计可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到了、  

     SN74HC4851-Q1的主要特性称为注入电流控制、 这有助于限制您在系统输出中看到的由于来自其他二次信号路径/非所选信号路径的电流  影响输出结果而导致的误差。

     查看此有关注入电流控制的常见问题解答  

    e2e.ti.com/.../faq-how-does-injection-current-control-work-in-ti-analogue-multiplexers-switches

    此外、请在电源引脚上放置一个去耦电容器  

    去耦电容器用于帮助抑制由于电源本身而可能出现的高频噪声或由于电源走线而传导的噪声。 它用于为 IC 提供稳定的电源。  

    如果您不使用去耦电容器、则可能会导致电源不稳定、并由于电源引脚上的电压波动和噪声而在运行期间导致意外结果。 旁路电容器将该噪声分流至接地、因此、对于系统中更稳定的多路复用器、我强烈建议使用旁路电容器。  

    这里还有一个指向器件数据表的链接。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4851-q1.pdf?ts=1677257002549&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74HC4851-Q1

    谢谢、此致、

    Kameron