This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:125ns 的短脉冲的脉冲电流漏极-源极能力

Guru**** 2525660 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1229105/tmux8212-pulse-current-drain-source-capability-for-short-pulse-of-125ns

器件型号:TMUX8212

您好!

请帮助我们确定该器件 TMUX8212在125ns 极短高压脉冲下的漏源电流能力?

7.5章的数据表给出的单通道最大电流为370mA (25°C)、脉冲持续时间为1ms。

哪个最大电流可持续125ns?

此致、

Patrice Collière è ne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    我们没有为此器件指定该数据点。 您是否可以利用产品页中提供的 IBIS 模型对此125ns 脉冲进行建模?

    谢谢!

    Alex