This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:此器件的传播延迟值是多少?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1218884/ts5a3157-what-is-the-value-of-the-propagation-delay-for-this-device

器件型号:TS5A3157

E2E、  

我要求提供数据表中的传播延迟值、结果数据表中没有提供这些值。  

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于模拟开关、数据表中的 tpd 值通常是针对无限强的信号源计算的、但这是不现实的。 因此、该缺失的规格不会产生很大的损耗。

    请参阅 [常见问题解答]如何在模拟开关/多路复用器中实现近似传播延迟和通道间偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我同意 Clemens 的观点、要确定该器件的传播延迟、请使用 Clemens 响应附带的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还可以使用以下方法并使用 常见问题解答和数据表中的值来确定传播延迟、

    3V 电源下的 TS5A3157 、RC 负载为 RL = 50Ω Ω、CL = 20pF。 在3V 电压下、典型导通电阻为12Ω Ω、而导通电容为17.5pF。  现在 可以找到一个典型的运行点。 负载电容器将为20pF + 17.5pF、RTH 将为~12欧姆(典型值)、因为 RON << RL。 这将得出大约450ps (典型值)的传播延迟。

     

     

    12 Ω x37.5pf =450ps 典型值