This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:数据表澄清

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1228361/ts3a24159-datasheet-clarification

器件型号:TS3A24159

大家好、

你好。 您能回答以下问题吗:

数据表图7.1和7.2显示了相同正输入电压情况下的完全相反状态。 对于继电器、"NO"和"NC"中的"正常"是指继电器线圈未通电的状态。  如果没有将继电器连接到任何电路、继电器弹簧会强制继电器进入定义为"正常"的状态、并且移动电极会连接到常闭的"NC"触点。  物理定义为"正常"。  但是模拟开关不是由电流控制的、而是由输入电压控制的、并且没有关联任何内容、因而其行为是不确定的。

数据表中的任何地方都没有给出哪个引脚连接到哪个引脚、用于低输入或高输入。 此 常见问题解答 也未介绍此器件。 您能解释一下这部分吗?

谢谢

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图7-1和图7-2中、右侧的框说明了 Vi 可以是高电平、也可以是低电平。 (电池符号不一定表示非零电压。)

    表8-1中指定了该行为。