This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:需要有关 TS5A3167的 Inc (OFF)的更多信息。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1227039/ts5a3167-need-some-more-information-about-inc-off-for-ts5a3167

器件型号:TS5A3167

您好、TI 支持团队、

我们打算使用 TS5A3167来为电池应用中另一端的外设切换2.5V 电源。 在 VCC=2.5V 的情况下、当 VNC/Vcom 从0到2.5V 时、我们需要有关 Inc/iCom (关闭)泄漏电流的信息。 电流值仅为1V/ 3V 指定。 请参阅随附的。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish 您好!  

     在整个范围内指定 Vcc = 2.7时的泄漏。 因此、当数据表显示1V 至3V VNC/VCOM 时、我们可以看到泄漏电流约为50na。

    您可以将此器件在 ibis 模型中建模为简单的 RC 电路、以此获取这些数据。  

    以下是一个很好的 常见问题解答 ,可分步说明如何 使用 ibis 模型在线获取所需数据,或自行在 ibis 中建模。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我  

    此致、

    Kameron