This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:在数据表中、此器件(PRR)的输入脉冲频率为10MHz。 工作频率是多少?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1226491/sn74cbtlv3126-input-pulse-frequency-for-this-part-prr-says-10-mhz-in-datasheet-what-is-the-frequency-of-operation

器件型号:SN74CBTLV3126

我们打算将其用于50MHz 应用?

该部件可使用还是仅支持10MHz

此致

Suresh

SR 管理器

研发

POTP 硬件

Tejas 网络有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该网页表明它具有200MHz 的带宽。

    在测量传播延迟时、10MHz 只是一个测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Suresh、我同意 Clemens 关于这一点的看法。

    带宽在产品页上为200MHz、因此应该适用于您的应用。

    https://www.ti.com/product/SN74CBTLV3126

    请求、

    kameron