This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:关于电池供电应用中 TMUX1511的泄漏电流。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1225999/tmux1511-regarding-leakage-currents-of-tmux1511-in-battery-powered-application

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX1111

TI 支持、您好。

我们打算在电池供电的应用中使用 TMUX1511、这里我们考虑了以下用例、

电流限制

我们将在 UC 和 SPI、SAI、UART、I2C 和 GPIO 等外设接口之间使用 TMUX1511。 请参阅随附的方案在休眠模式下节省静态电流将使用模拟开关控制 TMUX1511及其他外设的2.5V 电源。 因此、在活动状态期间、uC 将导通2.5V 电源到 TMUX1511和其他外设、读取传感器读数并通过蓝牙发送数据。 在睡眠模式期间、uC 将关闭对 TMUX1511和所有其他外设的2.5V 电压、并进入待机模式。 uC 中的内部 RTC 将每1小时唤醒 uC、并重复上述循环。  

查询、

1. TMUX1511当 VDD=0时、所有 Sx 和 Dx 引脚是否都将保持高阻抗?

2.数据表中的 IPOFF 电流(10nA)指标为 Vs=0到3、VDD=0针对每个引脚、对吗? 因此、如果我们在应用中连接了8个引脚、睡眠模式期间的总泄漏电流预计为8倍 IPOFF=8X 10=80nA。 我的理解是否正确?

3.当 VDD=0时、TMUX1511是否还会产生泄漏电流或电流消耗? 或者仅在点2中提到的那些。

4.对于上述应用、TI 建议使用任何其他更好的开关。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是;建议运行条件允许电压高于 VDD、最高可达3.6V

    2.是的;是每个引脚的。

    3.交换机上没有其他连接。

    4.所有其它具有关断保护特性的开关的漏电流会更差。 (但一般来说、我会让开关保持通电状态、选择一个低泄漏器件、例如 TMUX1111/2、其电源电流典型值为5nA (但最大值未知)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您对 TMUX1111/2的提问和建议进行澄清。 只需要查询 TMUX1111/2、这似乎不具有 Ioff 特性、现在当它保持通电并关闭(同时向其他外设切断了2.5V 电压)时、关断泄漏电流是否仍符合数据表中规定并在任一侧的 Vs/Vd 范围为0至2.5V?  

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX111x 在断电时不得与 I/O 信号一起使用;只有在它与微控制器一起供电时它才有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一个问题中的意思是 UC 和 TMUX1111/2将保持供电、而通过2.5V 电源开关控制的其余外设则保持无电。 在这种情况下、未上电的外设信号线可能会出现0至2.5V 的任何电压电平、因此我们需要确保关断泄漏电流保持在数据表中指定的范围内。  

    我希望现在很清楚、请告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表中指定的值仅适用于两个特定的 I/O 电压、但 MOSFET 的漏极/源极泄漏不取决于漏极电压、因此这些值应对所有 I/O 电压都有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 谢谢。