This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16214C:需要类似规范

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C, SN74CBT16214C, SN74CBT16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1225440/sn74cbt16214c-need-similar-specification

器件型号:SN74CBT16214C
主题中讨论的其他器件: SN74CBT16292、SN74CBT3257C

您好!

有任何其他器件具有8 或12位 通道、可用于1:2多路复用器

规格应类似于 1:3 MUX 12位  SN74CBT16214C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是搜索具有8个或更多通道的2:1开关: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#480=12;10;16&1143=2:1 SPDT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Praven、

    欢迎光临本站!
    克莱门斯提供了一个伟大的链接。 看起来最接近的是 SN74CBT16292。 不过、它不会提供 SN74CBT16214C 不会提供的下冲保护。  

    如果需要下冲保护、则可能需要使用一些 SN74CBT3257C。 或者、您可以使用 SN74CBT16214C 并将3:1的其中一个输入保持悬空状态。

    谢谢。
    Rami.