This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:悬空、在多路复用器 I/O 线路中获取电压。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1225093/cd74hc4051-in-floating-getting-voltage-in-the-mux-i-o-line

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

尊敬的团队成员

我们正在使用多路复用器 PN: CD74HC4051M96G3。 在此、我们将测量模拟电压。  

当 I/O 引脚保持悬空时、 线路中会有3.6V、4.1V 和随机电压。  

请建议移除浮动电压。  

如需添加下拉电阻器、请分享其值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Praveen、

    下拉电阻器可以在这里提供帮助。 您能否共享电路或波形? 对于下拉电阻、先从大约10千欧的范围开始。

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami Mooti1

    我们已尝试在 Z 通道和 Y 通道中添加下拉电阻器。  

    尽管如此、我仍然可以测量浮动电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Praveen、

    VCC 和 VEE 连接到同一个接地端。 VEE 是负电源。 如果将 VEE 和 VCC 偏置到相同的正电源、则将违反 VEE 规格(0至-6V)。 您可以使 VEE 接地并查看结果吗?  

    此外、如果您打算使用该器件仅传递0 - 5V 信号、则 SN74LV4051A 可能更适合此应用。 更低的导通电阻和稍低的导通电容将实现更好的精度和时序。  

    谢谢。
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami  

    感谢您的支持。 我会检查并告诉你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、看起来好像我确实写了一个拼写错误。 "看起来 VCC 和 VEE 连接到同一个接地端"应该是"VCC 和 VEE 连接到同一个电源"。 只是想澄清一下、以防出现混淆。
    让我知道它是怎样的!

    谢谢。
    Rami.