This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:COM 的安全上电条件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1225386/ts5a3359-safe-power-up-conditions-for-com

器件型号:TS5A3359

您好!

关于 TS5A3359模拟多路复用器、
在上电期间、是否有一种"最安全的方法"可以在 COM 上无干扰?
例如、假设 COM 选项应向 COM 传递5V、3.3V 或0V (GND)(取决于 IN1和 IN2)。
因此、VCC 必须是5V、并且3.3V 应从5V 电源生成(在5V 斜坡之后是3.3V 斜坡)。
现在、当加电默认设置应该是传递0V 到 COM 而我们不想在加电期间看到 COM 上任何大于0V 的电压电平时、
最佳选择是在 NO2输入端提供0V 电压并在 IN1和 IN2上拉至 VCC (5V)吗?
似乎没有任何类型的 UVLO、因此在 VCC 斜升期间开关是否可能短暂导通 NO0或 NO1到 COM (即使 IN1和 IN2上具有5V 上拉电阻)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、

    您目前是否遇到过干扰或只是在寻找有关最佳实践的建议?  
    我不希望看到干扰、但当您为器件上电时、通过控制输入选择的任何通道都将决定器件的启动位置。 鉴于您使用此器件的情形、最佳实践是下拉 IN1和 IN2、以便 COM 到 NOx 的连接在斜升期间关闭。 因此、您将处于该状态:

    数据表中没有 UVLO、但仍有一个 UVLO。 鉴于建议的电源工作条件为1.65V 至5.5V、我会假设 UVLO 接近1V。  不过、VIH 和 VIL 取决于电源电压、因此我不会尝试在其中一个 NOx 通道上升高。 在关断状态下上升。  

    谢谢。
    Rami.