This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS26227:电源电压和绝对最大额定值?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS26227, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1225089/ts3ds26227-supply-voltage-and-absolute-maximum-ratings

器件型号:TS3DS26227
主题: TMUX154E 中讨论的其他器件

您好!

TS3DS26227

数据表显示工作电压和绝对最大额定值如下所示。

      

V+= Vio = 3V、 Vio 超过1.95V、但不超过绝对最大额定值4.6V。  运行是否正常?

V+= Vio = 2V、V+低于2.3V、Vio 超过1.95V、 工作正常吗?

V+= VIO=1.8V、V+低于2.3V。  运行是否正常?

客户规格:V+= Vio = 2V ~ 3V、RD 问题是电源电流和封装。 (TS3DS26227:20nA)/尽可能小的封装。

如果 TS3DS26227不合适,您有什么建议吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    不建议在 ROC 和 AB max 之间工作、这可能会导致设备长期损坏或未量化的行为、因此我无法确定这将如何表现。

    我不相信我们有任何东西能够支持20nA 电源电流。 有上限吗? TMUX154E 可能是一个良好的解决方案、但电源电流最大值为1uA。 带宽也是一个问题吗?

    谢谢。
    Rami.