This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS26227:我们可以为 V+使用1.8V 吗? 以及它会如何影响 IC 性能?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1224794/ts3ds26227-can-we-use-1-8v-for-v-and-how-will-it-impact-the-ic-performance

器件型号:TS3DS26227

大家好  

我们可以为 V+使用1.8V 吗? 以及它会如何影响 IC 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2.3V 时、无法保证电气特性甚至正确运行。