This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:VCC 未通电时的连接条件

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1224631/ts5a9411-connection-condition-when-the-vcc-is-not-powered

器件型号:TS5A9411

您好!

当 VCC 未通电时、您能帮助判断输入是否连接到输出吗?

谢谢。

察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、当器件断电时、无法达到内部 MOSFET 的栅源阈值电压、因此不应直接连接。

    然而、模拟 I/O 被二极管钳位到电源轨。 因此、不允许对任何 I/O 施加非零电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Zach、

    这是不确定的、这也违反了器件数据表 ROC、因为它没有断电保护功能。  
    但这里可能是正确的、 但我认为、实际上您可能会看到它保持在导通状态、因为这是一个传输门架构、根据更详细的内部架构、电极上的栅极可能无法上拉至足够高的电平来实际关断 FET。 因此我会怀疑 Vs 会高于 VG、因此您可以保持器件开启。 但正如我提到过的、这违反了规范、因此我们没有进行这种测试、也不知道实际结果。  

    我们确实还有一些其他的1通道2:1确实有断电保护功能: 模拟开关和多路复用器产品选择| TI.com。我们可以使用它吗?

    谢谢。
    Rami.