This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:输出导通电容仿真与数据表不匹配

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1224223/mux36s16-output-on-capacitance-simulation-does-not-match-datasheet

器件型号:MUX36S16
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在尝试对 MUX36S16的导通电容进行仿真、但仿真似乎与数据表不匹配。

我的 TINA-TI 设计设置为:
VDD = 30V
VSS = 0V
输入:S1上带有100k 串联电阻的电压源
产出:D

交流分析设置:
启动:100
停止:1G
点:100
扫描类型:对数

通过找出传输特性的-3dB 点、然后将串联电阻和-3dB 频率插入以下公式、可计算导通电容:  

C (on)= 1 /(2 * pi * R * f_3dB)

使用 VDD=15和 VSS=-15时、我获取对应于数据表的值。 当使用 VDD=30和 VSS=0时、导通电容为70pF、但数据表指定的值约为25pF

我使用与这篇 TI 博客文章中描述的过程来仿真导通电容:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/spice-it-up-extracting-the-input-capacitance-of-an-op-amp-part-3

e2e.ti.com/.../sbomaa5.tsc 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brenton、  

    您是否希望反算出电容的原因? 您使用的方法并不完全准确。 它不是简单的一阶 RC 滤波器。 RON 两侧都有电容

    我们有一个涉及带宽的视频 纹波。 这里还提供了一个方程式、但该方程式诚然做出了一些假设、因此比精确的方程式更近似。  

    话虽如此、我预计+/-15情况将非常接近30V 情况。 在模型中、我诚实地认为它们是完全一样的。 让我来看看它、看看是否有任何变化、或者他们是如何对此进行建模的。 TINA 是一种略旧的语法、我不使用、因为 TI 已转向 TI 的 PSPICE、但我会看到可以利用它做些什么

    谢谢。
    Rami.