This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:模拟开关建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS22976, LMS4684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1224277/tmux1248-analog-switch-recommendation

器件型号:TMUX1248
主题中讨论的其他器件:LMS4684、TPS2116、TPS22976

您好!

客户正在寻找符合以下要求的模拟开关。

您能推荐一款合适的器件吗?

 -开关类型:单刀双掷,双刀双掷

 -电源电压:+5V

 -控制电压:+3.3V

 连续电流:< 500mA

 -开启/关闭时间:小于2uS

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关专为信号而设计、而不是用于大型负载。 即使是 LMS4684等低电阻开关、仅允许400mA 的电流、即使是0.18V 的压降也可能过高。

    有像 TPS2116这样的电源多路复用器可在两个电源之间自动切换。 如需手动选择、请使用 TPS22976等负载开关。