This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:TI.com 上的时基故障率与 SCDA021文档中的数据不一致。

Guru**** 2541810 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1219363/sn3257-q1-the-fit-rate-found-on-ti-com-is-inconsistent-with-the-data-in-the-scda021-document

器件型号:SN3257-Q1

嗨、团队,

客户在 TI.com 上发现 SN3257-Q1时基故障率为0.1


不过、SCDA021文档中的数据如下:

客户应如何参考其官方网站上的数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    让我更深入地为您介绍这一点。 我认为功能安全文档应优先于 TI.com 上的信息、但我会及时回复您、希望明天能获得更多相关信息。 不过、我认为 TI.com 上的时基故障和 FS 文档中的时基故障可能不是相同的测量单位、或者这可能是工艺技术时基故障、而不是单个器件时基故障。  
    我将在了解更多信息时向您提供最新信息

    谢谢!
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,ć

    感谢!期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,ć

    一切都好吗? 确认的信息是否取得了进展?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    我已经就此问题与我们的专家进行了联系、他们已经向我转达了他们正在研究此问题、并将在下周早些时候提供答案。 我会在得到答案后立即传达他们的回应。

    谢谢!
    Rami.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的努力!

     期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    下面是我得到的反馈:  

    0.1时基故障是适用于特定技术的 HTOL 的时基故障。

    功能安全时基故障适用于特定器件(SN3257-Q1)。

    因此、我会参考功能安全文档、以了解有关相关器件的更多相关信息。

    谢谢!
    Rami.