This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:在 INA210C 和分流器之间使用多路复用器。

Guru**** 1740850 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210, TMUX1248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1223362/tmux1248-using-multiplexer-between-ina210c-and-shunts

器件型号:TMUX1248
主题中讨论的其他器件:INA210

嗨、大家好!

我必须在电流测量的两个测量范围之间切换。

我目前的方法是使用两个串联的分流器、并使用一个多路复用器来处理所需的 INA210C 输入信号:

      

在本例中、必须进行多路复用的分流器上的压降将在0..12mV 的范围内。 INA210的数据表显示、输入端子处最多可以连接10欧姆。

您能否验证是否使用 TMUX1248等多路复用器来选择随后供 INA210C 使用的输入信号(分流电压)是一个好主意?

感谢您的帮助。

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    这应该很好、因为多路复用器可以将信号0V 传递到 VDD 、并且具有低 Ron、因此不应导致任何显著的压降。   当信号进入 输入时、运算放大器会对信号增益。

    这种设计很好

    此致、

    Kameron