This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:无 IN1和 IN2的开关的默认条件

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1223218/ts5a3359-default-condition-of-switch-without-in1-and-in2

器件型号:TS5A3359

您好!

当我们不应用信号(IN1和 IN2)时、以下开关的默认条件是什么?  

请分享您的评论。

谢谢。

Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R427/R428将强制 IN 信号为低电平。

    如果您断开电阻器、IN 引脚将悬空、并可能随机变为高电平、低电平或振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    这意味着它将不会在 NO0、NO1和 NO2中进行选择、而不会 振荡。

    谢谢。

    Kiranjit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当两个 IN 信号都为低电平时、COM 的输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiranjit、

    如果两个  IN1和 IN2都为低电平、则内部开关不会连接到任何输入、这意味着输出端将没有信号。

    谢谢。此致、

    Kameron