This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6112:TMUX6112

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1222951/tmux6112-tmux6112

器件型号:TMUX6112

您好!

我们使用模拟开关器件型号 TMUX6112PWR 来进行差分输入测量。 此开关用于完成一个电阻路径、并且要测量电阻器上的压降(图1)。

开关在单电源模式下偏置。

信号源与 PCBA 接地和电源隔离。 所需要的是、我们需要反转信号源的极性并获取电阻器上的值(图2)。

 TMUX6112PWR 的数据表指出源极引脚和漏极引脚可用作输入或输出。  

信号源的最大范围是+-3V@22mA。

目前、即使模拟开关仅在单电源模式下偏置、我们也可以通过改变信号源的极性来测量正值和负值。

我们认为 、在我们的应用中(如图1、2所示) TMUX6112PWR 不需要负电源电压。 请您确认。

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishu:

    理论上、这 应该可行、但最安全的做法是将 VSS 连接到-15V。

     原因是、如果系统有噪声、 由于差分放大器的输入很高 z 如果 将噪声注入 到线路中  、   这两条线路的共模电压会使线路发生负向偏移、如果发生这种情况、则可能会导致问题、因为您要尝试使多路复用器在 VSS=GND=0V 以下运行。

    这同样可以正常工作、但存在风险、因为线路上的共模为高阻态