This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B 的 MUX 输入结构

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX7208, TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217879/cd4051b-mux-input-structure-of-cd4051b

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX7208TMUX7308F

大家好、

我的客户将 CD4051B 用于电流检测多路复用器、如下所示。 它在没有高瞬态尖峰时正常工作。

但如果 出现高瞬态尖峰、有时 CD4051可能会被加热到非常热(但即使在30分钟后也不会损坏)。  如果再次为其供电、则可以恢复正常工作(CD4051B 未损坏)。

然后、我们尝试添加一个电阻器、电阻器大小为1k、即使 出现瞬态尖峰、CD4051B 也不会变得很烫。  

根据上面的实验、我们认为当 出现瞬态尖峰时、CD4051B 可能存在浪涌电流、但我们不明白 CD4051为何可以加热到非常热而不会损坏。 当 出现瞬态尖峰时、看起来会激活"闩锁效应"。 您对此问题有任何意见吗? 您能否分享一些有关 多路复用器输入结构的知识、从而帮助我们理解和解决这个问题?

谢谢。

此致、

Yang