This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257:I2S 1:2

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G18, SN74CBT3257, TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1222412/sn74cbt3257-i2s-1-2

器件型号:SN74CBT3257
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G18、、 TS5A23157-Q1

您好!

 SN74CBT3257或 SN74LVC1G18是否适用于 I2S 1:2开关应用?

或者有其他更好的建议吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、正确的信息、我的要求是 I2S 1:2、但可以同时输出。

    TI 是否有这种解决方案?

    或者 I2S 可以在没有任何开关的情况下并行两个输出是正常的?

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、将一个输出路由到多个 CMOS 输入不是问题。 (如果您怀疑加载过高、可以添加缓冲区。)

    仅当您要禁用其中一个开关或多路信号分离器时、才需要某种开关或多路信号分离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我建议使用 TS5A23157-Q1。 它是一个1;2器件、具有2个通道、这意味着它可以 同时输出两个信号。

    以下是一个  更详细地讨论 I2S 的常见问题解答。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    谢谢。此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢大家的帮助。