This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:将 SPI/I2C/控制引脚与 uC 隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125A-Q1, SN54LVTH244A-SP, ISO7041-Q1, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1222551/sn3257-q1-spi-i2c-control-pins-isolation-from-the-uc

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7041-Q1、SN74LV125A-Q1 、SN54LVTH244A-SP

您好!
我正在研究 CubeSat 的子系统、其中可靠性非常重要。 我要跟你谈谈,我要跟你谈谈。"

例如、uC 和 FRAM 芯片之间有 SPI 总线。 FRAM 芯片由 VDD_FRAM 供电(通过 LCL 供电)、而 uC 通过另一个 LCL 供电以获取 VDD。
不使用 FRAM 时、我想将其与 SPI 总线切断。 我正在考虑两个选项:
a)  ISO7041-Q1将此数字隔离器用于信号线。 GND 很常见、两个电源引脚都连接到 VDD_FRAM。 当 FRAM 未激活时、它将断电。
b)使用 SN3257-Q1开关。 它将由 VDD_FRAM 供电、并且在默认情况下、输出 A 将悬空(与 SPI 总线断开连接)。 上电并激活 SEL 引脚后、它将切换到将连接 SPI 的输出 B。 此型号具有"断电"保护功能。  

在此应用中、哪个选项更可靠? 请注意、由于采用 CMOS 技术制造、我需要在大部分时间使这些 IC 保持关闭状态、以避免受到 SEE 的影响(辐射)。

此致!
Slawek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像 ISO7041-Q1这样的隔离器仅对电隔离有意义。

    SN3257-Q1能够断开信号。 或者、使用任何具有 Ioff 保护的缓冲器、例如 SN74LV125A-Q1或 SN54LVTH244A-SP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slawek:

    为了补充 Clemens 所说的内容、我建议 通过一个端接电阻器(通常为50欧姆电阻器)将默认 A 输出连接到 GND。  这很重要、因为可能会将噪声耦合到未使用的输入并将串扰引入多路复用器、从而导致器件本身上的其他输入和输出出现波动。

    谢谢。此致、

    Kameron