This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:漏极反向电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217490/tmux136-drain-reverse-current

器件型号:TMUX136

您好!

客户想要了解不同 Vgs 的差动压降 V.S 电流的电平位移(下图中的曲线)、并且规格中没有类似的曲线。

是否可提供有关这方面的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    此器件是一个双向器件、这意味着信号可以从源极传递到漏极、但也可以发送到漏源极。 此外、该开关也可以建模为电阻器。

    您是否在寻找电平转换器件? 如果是这样、我一定可以从这个业务部门获得帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kameron:

    这意味着没有如上图所示的曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX136是一个信号开关、也就是说、它并不意味着传递大电流。 其特征是其导通电阻(请参阅第6.5节和图6-1)。

    指定最坏情况测试条件的压降将为13 Ω×8mA = 0.104V、但在实践中、您的电路可能会使用更低的电流、实际电阻将会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    我同意克莱门斯关于这一点的看法。 tmux136的特征是 Ron 与 电压输入之间的关系 、因此 没有您提供的曲线。 不过、可以将多路复用器建模为电阻器、所述的解决方案 Clemens 适用。

    谢谢。此致、

    Kameron