This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2216:这款器件会不会直接用于替代新的 TPS2117

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117, TPS2216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1221128/tps2216-will-this-be-drop-in-replacement-for-new-tps2117

器件型号:TPS2216
主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2117

您好!
我们目前正在与 TPS2116合作、希望了解 TPS2117是否可替代。 TSP2117将解决 TPS2116的2.5A 电流限制问题。 另外希望了解 TPS2117何时推出。  
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    指派给负责印度的 Shuai。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    此产品与我们的产品线无关。

    请分配给正确的人员以支持该操作。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    需要确认一点、您要询问有关 TPS2216或 TPS2116的问题吗? TPS2216属于我们的团队、但 TPS2116属于 PS 团队。如果您想询问有关 TPS2116的一些问题、我将重新分配给 PS 团队、谢谢您。

    此致、

    Kuno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2117将是具有更高电流能力的 TPS2116的直接替代产品。 该器件现在提供样片、计划在今年晚些时候发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何申请样片进行测试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://samples.ti.com 或联系您当地的 TI 销售代表。