This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:支持 PHI 或 ISP 接口?

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1222061/tmux646-support-phi-or-isp-interface

器件型号:TMUX646

您好!

我是否可以知道 TMUX646是否适用于 PHI 或 ISP (RGB)接口?

显示驱动器 IC 上的 PHI (点对点高速接口)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    TMUX646可 用于 ISP 接口。  系统编程协议接口中的某些接口 仅需一个引脚即可成功实现、而其他  接口最多可使用4个引脚来实现 JTAG 接口。 下面是一个很好的 常见问题解答 、介绍了 JTAG 应用的确切要求以及 TMUX646如何满足这些要求。 最重要的是 、它具有 6GHz 的带宽 、远远大于任何 JTAG 应用可能需要的10-100MHz 频率、并 可以支持高速信号接口。

    谢谢。此致、

    Kameron