This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:适用于 TS3A44159RGTR 的替代器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134, TMUX1575, TS3A5018, TS3A44159, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1221949/ts3a44159-suitable-alternate-for-ts3a44159rgtr

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:TS3A5018TMUX1574、TMUX1134 、TMUX1575

TS3A5018RGYR 是否适合作为 TS3A44159RGTR 的替代器件?  如果没有、您可以推荐一个吗?  建议可以是具有较少或更多功能或功能的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    您认为 ts3A5018是合适的替代产品、但是它 的功能比 TS3A44159要少。

    您希望潜在的替代器件具有哪些功能?  1.8V 兼容控制 输入等功能对您是否很重要?

    谢谢。此致、

    Kameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3A44159采用现有设计、并希望它能够作为外形/安装的替代产品。  不要认为这是外形/适合的替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果您正在查找另一个"引脚对引脚"器件、则我们没有该器件。 不过、我可以建议一些具有类似功能的替代方案、包括 TMUX1574、TMUX1575 (与 TMUX1574类似、但采用 WCSP 封装)和 TMUX1134。 而且、ts3a5018也是您可以尝试的另一款器件。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。此致、

    Kameron